This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:E/A 引脚连接、PWM 输入和 TACH-OUT

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/910872/uc2625-e-a-pin-connections-pwm-in-and-tach-out

器件型号:UC2625

您好!

目前、我是一名电子产品领域的学生、从事一个小型侧项目。 我希望有人验证此原理图上的几个连接。

我正在尝试通过外部控制器实现闭环速度控制。 我计划通过 RC 滤波器运行 TACH-OUT 引脚、以获取模拟电压、然后将其馈送到具有在软件中实现 PI 控制器的 MSP430。 然后、MSP430将通过 RC 滤波器发送 PWM 命令、以向 E/A IN (+)引脚获取模拟电压。

对于大多数其他引脚连接、我将在 UC2625数据表(第19页)中退出参考设计。 在中、我对将 ISENSE 连接到 PWM 特别困惑。

PWM IN、ISENSE 和 E/A 引脚的连接是否是实现此目的的正确方法?

e2e.ti.com/.../uc2625_2D00_ep.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    让我检查一下这个问题、并在本周返回给您。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    提到的引脚与数据表建议相匹配。 您对这些引脚还有其他问题吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢确认、我还对数据表应用将引脚3 (ISENSE)连接到引脚26 (PWM IN)的原因感到困惑。 如果对此作出澄清,将不胜感激。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这与电流感应有关、可用于电流限制。

    此致、

    -Adam