This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:DRV120

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/914548/drv120-drv120

器件型号:DRV120
Thread 中讨论的其他器件:DRV110

大家好、我有同样的问题、希望将保持电流限制为15mA。 之前发布的答案是针对 DRV110而不是 DRV120、因为实际 DRV120器件上没有 Rsense。 是这样吗? 如果您以 DRV110为参考、那么用于计算4 Ω 外部感应电阻器和外部 FET 的 Rpeak 和 Rhold 的公式是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在6/17/20之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    IPEAK 和 Ihold 是技术规格公式2和3、第10页和第11页

    如果 Rsense = 4 Ω:

    IPEAK (mA)=15000/峰值(Ω)  <Rpeak<2Mohm

    IHOLD (mA)=2500/拉保持(Ω)      <Rpeak<333kohm

    为了实现快速计算、您可以从 以下位置下载"DRV1xx_Device Parameter Selector ":

    https://www.ti.com/product/DRV110?keyMatch=DRV110&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    只要 FET 栅极电荷不超过 DRV110输出驱动能力(+/-15mA)、FET 就不会影响 IPEAK 和 IHOLD

    此致、

    Costin