Thread 中讨论的其他器件:DRV110、
大家好、我有同样的问题、希望将保持电流限制为15mA。 之前发布的答案是针对 DRV110而不是 DRV120、因为实际 DRV120器件上没有 Rsense。 是这样吗? 如果您以 DRV110为参考、那么用于计算4 Ω 外部感应电阻器和外部 FET 的 Rpeak 和 Rhold 的公式是什么?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
IPEAK 和 Ihold 是技术规格公式2和3、第10页和第11页
如果 Rsense = 4 Ω:
IPEAK (mA)=15000/峰值(Ω) <Rpeak<2Mohm
IHOLD (mA)=2500/拉保持(Ω) <Rpeak<333kohm
为了实现快速计算、您可以从 以下位置下载"DRV1xx_Device Parameter Selector ":
https://www.ti.com/product/DRV110?keyMatch=DRV110&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
只要 FET 栅极电荷不超过 DRV110输出驱动能力(+/-15mA)、FET 就不会影响 IPEAK 和 IHOLD
此致、
Costin