主题中讨论的其他器件:OPA564、 DRV8889-Q1
你(们)好。
我们正在设计简单的两相步进电机驱动器。 电机规格如下。
我们正在考虑使用不同的驱动解决方案设计两个演示板:PWM 电压驱动(DRV8881)和线性电流驱动(采用 OPA564的 HOWLAND 电流源)、两者都是开环控制。
电流频率 电动机线圈中的正弦波为 f_max=500Hz、电机电线圈规格要求的电流振幅小于500mA。 驱动器的电源为+/-10V。
模拟可能会有所帮助,但我希望在此学习数学:
(1)如何 计算 步进电机的功耗
(2)我们应该如何 计算 PWM 驱动器 IC DRV8881和线性驱动器 OPA564的功耗? 当 PWM SCH 处于降级状态时、线性 SCH 低于以供参考。
非常感谢。