This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:如何计算步进电机和驱动器 IC 的功耗?

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564, DRV8881, DRV8889-Q1, DRV8843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/913143/drv8881-how-to-calculate-power-consumption-of-step-motor-and-driver-ic

器件型号:DRV8881
主题中讨论的其他器件:OPA564DRV8889-Q1

你(们)好。

我们正在设计简单的两相步进电机驱动器。 电机规格如下。  

我们正在考虑使用不同的驱动解决方案设计两个演示板:PWM 电压驱动(DRV8881)和线性电流驱动(采用 OPA564的 HOWLAND 电流源)、两者都是开环控制。  

电流频率 电动机线圈中的正弦波为 f_max=500Hz、电机电线圈规格要求的电流振幅小于500mA。 驱动器的电源为+/-10V。

模拟可能会有所帮助,但我希望在此学习数学:

(1)如何 计算  步进电机的功耗   

(2)我们应该如何 计算    PWM 驱动器 IC DRV8881和线性驱动器 OPA564的功耗?  当 PWM SCH 处于降级状态时、线性 SCH 低于以供参考。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi、

    对于步进电机的功耗、没有简单的答案。 从电机设计的角度来看,功耗包括铁损和铜损(https://www.geckodrive.com/support/step-motor-basics.html )。 如果我们不走复杂的路线、电机功耗等于电机驱动器输出功率减去电机输出机械功率。 电机驱动器输出是交流输出。 功率 P 等于 |S|* cosȹ(https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power )。

    2.可 在 DRV8889-Q1数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8889-q1.pdf 中找到电机驱动器功率耗散计算示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的帮助。

    我想提出另一个问题。 我认为为了在电机线圈中形成正弦/余弦电流曲线、DRV8843 H 桥(引脚 A/B_OUT1/2)上的输出电压波应类似于正弦调制波、下面是一个示例。 这种理解是否正确?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi、

    如果电机不移动(无反电动势)、DRV88H 桥(引脚 A/B_OUT1/2)上的输出电压波应类似于正弦调制波 作为示例。

    如果电机旋转、反电动势会导致平均电压和电流之间的相移。 请查看 DRV8889数据表" 7.3.11.5失速检测"部分。