你(们)好
我对 DRV8833死区有疑问。
我将使用 DRV8833以90kHz 的载波频率驱动 VCM。
VM (电机电源电压)为4V。
我确认了当占空比在±3%范围内时有一个死区。
在90kHz 时、占空比3%的时间相当于333ns。
根据 规格、TR (上升时间)和 TF (下降时间)的总和为180ns+160ns=340ns。
尽管它与规格中的测量条件不同、但该时间几乎与占空比为3%时的时间宽度相同。
我的问题是、
第一。 死区将在小于 TR 和 TF 之和的时间宽度的占空比下发生?
2。 是否有一个时间较短的 TR 和 TF 电机驱动器?
3号。 是否有办法在不改变载波频率的情况下补偿软件中的死区?