This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833死区

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/926479/drv8833-drv8833-deadband

器件型号:DRV8833

你(们)好

我对 DRV8833死区有疑问。
我将使用 DRV8833以90kHz 的载波频率驱动 VCM。
VM (电机电源电压)为4V。

我确认了当占空比在±3%范围内时有一个死区。
在90kHz 时、占空比3%的时间相当于333ns。

根据 规格、TR (上升时间)和 TF (下降时间)的总和为180ns+160ns=340ns。
尽管它与规格中的测量条件不同、但该时间几乎与占空比为3%时的时间宽度相同。

我的问题是、

第一。 死区将在小于 TR 和 TF 之和的时间宽度的占空比下发生?
2。  是否有一个时间较短的 TR 和 TF 电机驱动器?
3号。  是否有办法在不改变载波频率的情况下补偿软件中的死区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    1. 为了确保器件正常运行、上升(TR)+下降时间(TF)的时间需要大于指定的死区时间、以便在下一个 PWM 周期开始时启用适当的 FET。  
    2. 为了更好地回答您的问题、您是否计划使用 DRV8833来驱动步进电机或有刷直流电机? 您的应用所需的工作电压和电流是多少?
    3. 让我研究一下这个问题、我将在美国时间7月27日结束时给您回复一个答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    很抱歉回复太晚了。

    遗憾的是、由于死区是硬编码到器件中、因此没有软件解决方案来补偿死区。 您必须降低 PWM 频率或增加占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo-San

    我们希望以90kHz 的载波频率驱动 VCM。
    TI 是否有驱动超过100kHz 的电机驱动器?
    我认为、可以通过选择能够以更高频率驱动的电机驱动器来降低影响。

    下图显示了90kHz 载波频率下的实际死区测量结果。
    在占空比±5%的范围内、会发生死区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我在理解您所附的图解时遇到了一些困难。 我看不到时域轴。 您如何进行死区时间计算?

    具有更高频率功能的电机驱动器。 我们确实拥有 PWM 频率大于100kHz 的电机驱动器。 但是、我不确定这是否会对您的案例有所帮助。 由于占空比很小、您担心死区时间小于 TR+TF。 在这种情况下、您将需要具有更快 TR 和 TF 时间的驱动器、以确保死区时间长于 TR+TF。 如果我对您的评论有误、请告诉我。