This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:采用 DRV10970的 Maxon EC 电机应用电路

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/926556/drv10970-maxon-ec-motor-application-circuit-with-drv10970

器件型号:DRV10970

你好。  

我尝试将 Maxon EC 电机与 TI drv 10970单芯片电机驱动器结合使用。

但使用 drv 10970并不容易。

我必须控制电机的速度和位置。  

我使用的是12V 三相三霍尔传感器电机。 示例 Maxon EC 315172

您能否实现下图所示的电路?

您能回答我在 DAA、CMTMOD 和 BRKMOD 中必须做的事情吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyunbin、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 DAA 是驱动角度调节引脚。 DAA 可保持悬空 以进行自适应驱动角度调节。 CMDMOD 是 换向模式设置。 该设置取决于霍尔位置设置。 通过用手转动电机并补偿 BEMF 电压和霍尔输出之间的相位差、可以识别霍尔位置。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的图25和26。 BRKMOD 是制动模式设置。 这种情况下拉为高电平时、相位被驱动为低电平(制动)、而下拉为低电平时、相位为三态(惯性滑行)。 您可以上传完整的原理图吗? 您上传的屏幕截图未显示完整的原理图。  

    此致、

    Vishnu