This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:菊花链模式下 SPI 配置的示例代码

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/922524/drv8873-sample-code-for-spi-configuration-in-daisy-chain-mode

器件型号:DRV8873

大家好、

您能否在 菊花链模式下共享 DRV8873-Q1 SPI 配置的任何示例代码?

现在我处于测试阶段、无法启用 SPI 功能。  

请帮帮我。

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OM、

    不知怎么说   ,我今天无法从 www.ti.com/.../DRV8873SEVM 下载 DRV8873EVM 软件(www.ti.com/.../slvc743)。

    它应包含一个固件代码、以帮助在 DRV8873和 MSP430 MCU 之间建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OM、

    下载并安装 DRV8873EVM 软件(https://www.ti.com/lit/zip/slvc743 )后,可以在 中找到该固件

    C:\ti\DRV8873Q1_EVM_FW (如果您使用默认位置进行安装)。

    BTW、此 FW 具有 SPI 通信代码、但 未实现菊花链。 这就是我的全部。