Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 大家好、
您能否在 菊花链模式下共享 DRV8873-Q1 SPI 配置的任何示例代码?
现在我处于测试阶段、无法启用 SPI 功能。
请帮帮我。
此致、
Monisha OM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1, DRV8873
大家好、
您能否在 菊花链模式下共享 DRV8873-Q1 SPI 配置的任何示例代码?
现在我处于测试阶段、无法启用 SPI 功能。
请帮帮我。
此致、
Monisha OM
OM、
不知怎么说 ,我今天无法从 www.ti.com/.../DRV8873SEVM 下载 DRV8873EVM 软件(www.ti.com/.../slvc743)。
它应包含一个固件代码、以帮助在 DRV8873和 MSP430 MCU 之间建立通信。
OM、
下载并安装 DRV8873EVM 软件(https://www.ti.com/lit/zip/slvc743 )后,可以在 中找到该固件
C:\ti\DRV8873Q1_EVM_FW (如果您使用默认位置进行安装)。
BTW、此 FW 具有 SPI 通信代码、但 未实现菊花链。 这就是我的全部。