This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:最大菊花链长度和连接

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/931370/drv8904-q1-maximum-daisy-chaining-length-and-connections

器件型号:DRV8904-Q1

大家好、我正在为当前项目评估支持菊花链的电机驱动器的规格。

我们的要求是以15Hz 刷新率运行20 * 22模块的小型12V 电压矩阵。
我们计划在每个模块上安装驱动程序、仅用于即插即用安装和处理。

它将分布在4000 * 5300 mm 的空间中、因此单个菊花链的总长度很容易达到100m。
(VMM 将在多个并行点提供、Vdd 将与 VMM 上的 LDO 单独提供)

我们的问题是链的长度及其带宽速度。  

  1. 驱动程序是重复移出的数据还是只是通过它们?
  2. (200ns * 16位)*(20 * 22)约为710Hz、这种计算刷新率的正确方法是不是?
  3. 如果中间的单个模块发生故障、该链会发生什么情况?

可行的解决方案吗?
我愿意接受任何其他建议或解决方案

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ、

    DRV8904-Q1 支持每个菊花链连接多达63个串联器件。 20x22模块矩阵需要多个菊花链

    1.驾驶员是重复移出的数据还是只是通过它们?

    是的。

    2.(200ns * 16位)*(20 * 22)约为710Hz、这是计算刷新率的正确方法吗?

    DRV8904-Q1 支持每个菊花链连接多达63个串联器件。 根据"图72。 菊花链 SPI 操作"、每条命令 的长度都可以超过16位。

    3.如果中间的单个模块发生故障,链会发生什么情况?

    这取决于故障模式。 如果故障保持相同的位长度并且 故障 只是值错误、则可能会移出、只有单个模块发生故障。 如果失败产生更多位、则可能导致整个命令失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    感谢您的及时响应。

    现在、在阅读数据表时考虑到最多63个器件、我了解了它的工作原理。

    因此、最多63个器件命令为:
    2*HDR_BYTE + 63*addr_BYTE + 63*DATA_BYTE = 1024位  

    使用报告功能是合理的、

    但是、您是否还有其他驱动程序、只需移出并执行 SCS 上的最终命令?

    请告诉我这一过程是否不可能。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ、

    TI 电机 SPI 命令 格式与 DRV8904-Q1类似

    如果 驱动程序只是移出并执行最终命令、它似乎不起作用。 例如:当第三个电机驱动器命令通过第一个电机驱动器器件时、第一个电机驱动器应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wang5577"]

    TI 电机 SPI 命令 格式与 DRV8904-Q1类似

    如果 驱动程序只是移出并执行最终命令、它似乎不起作用。 例如:当第三个电机驱动器命令通过第一个电机驱动器器件时、第一个电机驱动器应该怎么做?

    [/报价]

    我不明白这一点。

    在典型的简单 SPI 链中、我可能会为3个器件发送命令。 可能类似于(其中粗体表示执行最终命令):

    0 1 2.
    SCS - - _
    器件1 SDI D3 D2 D1
    器件2 SDI  ↳μ A D3 D2
    器件3 SDI ↳μ A D3

    如果我遇到问题、请更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ、

    我认为我们必须添加包含 链中连接的器件数量信息的标头字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。

    我可能从事一些非常罕见的工作、而 TI 没有可安全使用的此类器件。

    他的帮助很好。 我真的很感激:)