请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 您好!
我要预测一个使用 DRV8323S 的系统、这是一个个人项目。
在原理图开发过程中、我想是否可以使用 DVDD 输出电源引脚为上拉电阻器以及 VREF 引脚供电、如下所示。 微控制器由 DVDD 以外的3.3V 线路供电。 请考虑图像和所有红圈。
此致、
Emanuel Mendes
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要预测一个使用 DRV8323S 的系统、这是一个个人项目。
在原理图开发过程中、我想是否可以使用 DVDD 输出电源引脚为上拉电阻器以及 VREF 引脚供电、如下所示。 微控制器由 DVDD 以外的3.3V 线路供电。 请考虑图像和所有红圈。
此致、
Emanuel Mendes