This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:电机识别不工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/928606/drv8353rh-evm-motor-identification-not-working

器件型号:DRV8353RH-EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

我们有一个 DRV8353RH 评估板和一个42V PMSM 电机。 我们正在连接和使用 DRV8353Rx 1.0.1 GUI 实用程序来识别电机参数。

这就是发生的情况:

  1. 我们在 FOC 电机控制模式下启动电机识别过程。  
  2. 电机开始旋转、工具会识别电机参数。  在 EST_State_Ls 状态期间、电机中存在一些噪声
  3. Rs 值相当一致、但每次识别的 Ls 值差别很大
  4. 扭矩值非常低且为负
  5. 检测到的最大 RPM 为高电平。 电动踏板车电机的速率通常约为600RPM。 但工具说它是3200RPM
  6. 工具提示电机已成功识别。  现在、我们尝试以100RPM 的转速启动电机
  7. 电机噪声很大、它会有点急冲但不运行
  8. 我们在此停止电机、以免其损坏。

您能帮助理解我们在这里缺少的内容吗? PFB 用于参考已识别的电机参数的实用程序屏幕截图

 关于电机:

  • 电机和 电池都从电动踏板车中拆下。 我们没有它的规格。
  • 直流电压42V [电池额定值由 DRV8353Rx 实用程序检测到的总线电压确认]
  • 最大电机电流5A [根据电池额定值]
  • 极数:15。 [我们在滑板车上运行电机、并在示波器上探测霍尔传感器线路、并计算1 RPM 时的脉冲数]

实用程序上的设置:

  • 我们在实用程序中使用自动电机识别模式、方法是禁用 user.h 参数并启用 RsRecalc、偏移计算和力角。
  • 极对设置为15
  • 电机磁通估算频率设置为100Hz
  • 估算电流设置为:1A 和-1A

我们非常感谢您的任何帮助。 提前感谢。

谢谢、谢谢、谢谢、
TC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接、其中包括 一些 DRV8353示例实验

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/921751

    按照以下链接中的类似操作步骤、使用 CCS 识别和运行电机。

    DRV8323RS: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/635499

    您可能会在下面的文件夹中找到相关项目、网址为  

    \motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8353rx_evm_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs

    您需要根据规范调整 user.h 文件中的识别变量。 电流。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT    (1.0)                              // A -电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT    (-1.0)                            // A -电机额定电流的10-30%、足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (5.0)                              // A -电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (20.0)                          // Hz -电机额定频率为10~30%