This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:DRV8320H–关于漏极引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/928535/drv8320-drv8320h-about-drain-pin

器件型号:DRV8320

大家好、

 

我们希望在以下条件下使用 DRV8320H。

 

[条件]

当 DRV8320H 被禁用时、

VM1关闭(在漏极引脚上)

VM2打开

VM3开启

 

如果启用了 DRV8320H、

VM1打开(在漏极引脚上)

VM2打开

VM3开启

 

DRV8320H 能否正常运行?

还是 DRV8320H 停止运行?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    VDRAIN 必须连接到常见的高侧漏极连接、我们不建议单独为每个半桥供电。

    在 DRV 启用和禁用期间、DRV 的 VM 引脚的状态和连接是什么?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    我理解"不建议单独为每个半桥供电"。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏