This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8320RS:具有 TMS320F280049C 的 DRV8320RS MotorControl SDK 实验

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, TMS320F280049C, DRV8320, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8305EVM, LAUNCHXL-F28069M, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/949465/ccs-boostxl-drv8320rs-drv8320rs-motorcontrol-sdk-lab-with-tms320f280049c

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CDRV8320C2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKMOTORWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

BOOSTXL-DRV8320RS:需要有关采用 TMS320F280049C 的 DRV8320RS MotorControl SDK 实验室的指导

我已经学习了各种 TI instaspin 电机控制教程。 我能够多次运行 LAB5。 突然、我在尝试重新运行 LAB5时遇到以下错误。 不确定我的行为是什么。 请帮助。

C28xx_CPU1:读取寄存器 RPC 时出现问题(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

当我在仿真复位后再次尝试时、会得到以下错误。

IcePick_C_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    您能否打开目标配置、运行"Test Connections"并发送日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\ASADHA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1000\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2020年7月"。
    库构建时间为'21:10:18'。
    库软件包版本为'9.2.0.00002'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    是否可以在没有 DRV8320套件的情况下运行任何 C2000ware DriverLib 简单示例、并检查是否可以成功连接和运行? 如果 Launchpad 本身仍然工作正常、只想缩小范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 ADC 示例进行了正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我尝试运行 ePWM_ex2_updown_AQ 时、我收到此错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-716 @ 0x0)
    无法找到所需的动态库 jscserdes。
    库不在搜索路径上。
    (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    您何时遇到此错误? 在加载程序期间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    这是使用 F280049C controlCARD 还是 Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至尝试向 工程属性中添加预定义符号_LAUNCHXL_F280049C。 仍然会得到相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当我尝试运行 ePWM_ex2_updown_AQ 时、我收到此错误。"

    此 C2000ware DriverLib 示例或您修改了任何内容吗? 库存 C2000ware DriverLib 示例应该可以正常工作。

    您能否创建一个新的工作区(计算机上的不同位置)并重新导入 DriverLib 项目并检查它是否正常工作。 我怀疑您的工作区有某种程度的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了 CLA 后台嵌套任务驱动程序库示例、并得到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我使用新工作区尝试 CLA 后台嵌套任务驱动程序库示例时、我没有遇到错误。 但是、没有 LED 闪烁。 我希望2个新 LED 闪烁。 此外、我无法找到 LED2。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    您应该能够设置断点并从此处进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我要回来。 它工作了一次。 我再次尝试对另一个新工作区执行相同的操作。 它抛出相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 TI 提供的示例项目。 我是否应该在无需调试的情况下让它们正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在新工作区中导入也会出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    在新工作区中、它可以正常工作、因此在添加更改后必须执行该操作。 我们应该回顾一下这一点。

    您能否列出之后您要执行的步骤? 或者、如果您有任何简化的工作区、我可以在这里尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我之前说过的、它有时也能工作、而不是大部分时间。  即使在新工作区中导入也会出现相同的错误。 我没有对工作区进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在控制专家的帮助下对其进行评论。 我有 Launchpad、我测试了几个示例、它始终工作正常。

    或者、您能否在独立 Launchpad 上运行 DriverLib 示例(断开 Boostxl 连接)并查看其工作是否一致。 使用 LaunchPad 用户指南开始使用。

    C2000 Piccolo F28004x 系列 LaunchPad 开发套件(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Launchpad 用户指南的指导、我将在不带 Boostxl 的独立 Launchpad 上运行 DriverLib 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在运行项目的 Launchpad 配置?

    右键单击工程、编译配置->设置活动-> CPU1_LAUNCHXL_RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    具有 Launchpad 配置的 DriverLib 示例在 Launchpad 上进行了测试、我也对其进行了测试。

    您是否看到连接问题或示例功能不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在加载期间看到连接问题。

    我回到使用 Booster 板运行。 我尝试运行了 Insta SPIN FOC 实验的实验6。在本例中、每次将 flagEnableSys 设置为1时、错误都是可预测的。 我立即尝试在目标配置中运行测试连接。 我得到以下错误。这种情况每次都是可预测的。

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\ASADHA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1000\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2020年7月"。
    库构建时间为'21:10:18'。
    库软件包版本为'9.2.0.00002'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-261'(0xffffffb)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_FAIL"。

    说明如下:
    接收到来自 XDS110的无效响应。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    我想确保。

    您已尝试独立 Launchpad。 如果您使用 CPU1_LAUNCHXL_RAM 配置、则所有示例都可以正常工作。

    然后您返回到 BOOSTXL、现在您在加载期间看到了相同的连接问题、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了独立 Launchpad。 即使使用 CPU1_LAUNCHXL_RAM 配置、有时加载时也会出现错误。
    然后我返回到 BOOSTXL、查看加载期间是否仍然看到相同的连接问题、我仍然看到相同的错误。

    这就是我所在的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们首先尝试使用独立解决。 它在独立模式下失败、那么添加 BOOSTXL 就没有意义了。

    以下哪一个示例未能加载? 您使用的引导开关是什么? 您能否在电路板处于独立模式且无法连接时发送电路板图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA 后台嵌套任务

    我尝试加载时、遇到以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未显示。 请再次发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCREEN2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些事情不正确。

    您使用的是板载 XDS110仿真器还是外部 XDS100 v2?

    请全屏拍摄。 我想查看您的项目窗口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCREEN3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我正在使用板载 XDS110仿真器。 我如何才能确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在硬件上测试了相同的示例、它工作正常。 您可以尝试执行以下步骤吗?

    1) 1)打开目标配置窗口 (CCS 菜单、View -> Target Configuration)

    2)展开项目。 转至 cla3_background_Nesting_task -> targetConfigs -> TMS320F280049C_Launchpad.ccxml

    3) 3)选择它并右键单击、然后启动配置("启动所选配置")、如下所示。

    4) 4)连接 C28xx_CPU1

    5) 5)使用 CCS 菜单 Run -> Load -> Load Program 加载程序、然后浏览 out 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我按照您刚才提到的方式执行它、它会起作用。  

    如果我单击调试图标、则会抛出以下错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Akila Sadhasivan"]

    如果我单击调试图标、它会抛出以下错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.2.0.00002)

    [/报价]

    调试时、看起来它选择了错误的目标配置。

    您可以检查调试配置吗?

    右键单击项目"Debug As -> Debug configure"、然后确保其具有正确的配置、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在调试目标配置中具有此功能。

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\c2000ware\device_support\f28004x\con\targetConfigs\TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml

    我期待这种情况。

    ${target_config_active_default:cla_ex3_background_Nesting_task}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以替换此项并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在继续  

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCREEN4.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我右键单击项目资源管理器中先前所示图片中的目标配置下的 TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml、并将其设置为活动目标配置、然后运行该配置、即可正常工作。 这仍然无法解决我的 Booster 驱动程序实验6问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它作为独立的 Launchpad 项目工作正常、配置使其处于活动状态。

    使用 Booter、您是否看到相同的错误? 您是否可以尝试像我之前提到的那样手动启动它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否使用 BOOSTER、我不会看到相同的错误。

    仅当我使用 lab6在表达式窗口中设置变量 flagEnableSys 时才会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误是什么?

    您可以附加屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题从这个问题开始。 再次复制。

    我已经学习了各种 TI instaspin 电机控制教程。 我能够多次运行 LAB5。 突然、我在尝试重新运行 LAB5时遇到以下错误。 每次将变量值更改为1时、Lab6都会出现一致的错误。


    C28xx_CPU1:读取寄存器 RPC 时出现问题(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

    当我在仿真复位后再次尝试时、会得到以下错误。

    IcePick_C_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
    C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    分配给电机控制专家以提供帮助、因为它在独立模式下工作、您只会发现 Instaspin 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCREEN5.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开电机 control.e2e.ti.com/.../lab7.pptx 后的 Lab7屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在 MotorControlSDK 文件夹中查看 InstaSPIN 实验指南、如果您想运行 lab06和后续实验、请确保在 user.h 文件中设置了正确的电机参数。 如果您以前没有实施 instaSPIN-FOC、建议您从"is01_intro_hal"实验开始。

    MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf、C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\common\sensorless_foc\docs\labs

    对于新电机、您必须使用"is05_moter_id"实验来识别电机参数并在 use.h 文件中进行设置

    如果要重置加载程序并重新运行、应单击"CPU reset"按钮、然后单击"Restart"。

    否则、您只需将"motorVars.flagRunIdentAndOnLine"变量设置为"0"或"1"即可停止或运行电机。 在执行此操作之前、请确保将 BoosterPal 板正确安装到 Launchpad 并将正确的电源连接到 Booster 板、所有实验都必须在 LaunchPad 右侧安装 BoosterPack 的情况下运行。  

    如果您在运行这些实验时仍遇到任何问题、请详细说明您所执行的操作步骤。 我不能重复以上提到的任何问题。