主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C、 DRV8320、 C2000WARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、 MOTORWARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
BOOSTXL-DRV8320RS:需要有关采用 TMS320F280049C 的 DRV8320RS MotorControl SDK 实验室的指导
我已经学习了各种 TI instaspin 电机控制教程。 我能够多次运行 LAB5。 突然、我在尝试重新运行 LAB5时遇到以下错误。 不确定我的行为是什么。 请帮助。
C28xx_CPU1:读取寄存器 RPC 时出现问题(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
当我在仿真复位后再次尝试时、会得到以下错误。
IcePick_C_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序