请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 以下是几个问题:
1.8.3.6.2 (数据表)显示、一旦发生 CPUV 故障、当 VCP 欠压条件清除时、nFAULT 引脚将被释放。 是否可以在没有使能引脚复位脉冲的情况下自动清零? 我的客户正在使用此芯片的“H”版本。 VDS_OCP 故障是否可能会自我修复、芯片似乎每4ms 自动重试一次。 所有其他引脚一旦出现故障、将需要一个使能引脚复位脉冲。
2.当 ENABLE 引脚为低电平时、FAULT 引脚是否应保持高电平? 是否会在使能引脚的每次转换时进行 nFAULT 转换?
谢谢!