This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:具有使能引脚的 nFAULT 行为和欠压故障后的行为

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/942458/drv8320-nfault-behavior-with-enable-pin-and-behavior-after-undervoltage-fault

器件型号:DRV8320

以下是几个问题:

1.8.3.6.2 (数据表)显示、一旦发生 CPUV 故障、当 VCP 欠压条件清除时、nFAULT 引脚将被释放。  是否可以在没有使能引脚复位脉冲的情况下自动清零?  我的客户正在使用此芯片的“H”版本。 VDS_OCP 故障是否可能会自我修复、芯片似乎每4ms 自动重试一次。 所有其他引脚一旦出现故障、将需要一个使能引脚复位脉冲。

2.当 ENABLE 引脚为低电平时、FAULT 引脚是否应保持高电平? 是否会在使能引脚的每次转换时进行 nFAULT 转换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    1. 是的、这也应该在硬件器件上自动清除。 复位脉冲用于清除 SPI 器件上的故障寄存器。
    2. 由于 nFAULT 引脚具有外部上拉电阻、因此当器件被禁用时、它将为高电平。 一旦被启用、nFAULT 将在电荷泵和数字内核启动时变为低电平。 一旦准备就绪、nFAULT 将再次变为高电平以发出器件就绪信号。

    此致、

    -Adam