Other Parts Discussed in Thread: DRV8833CEVM, DRV8833C
尊敬的团队:
祝你度过美好的一天! 我正在帮助我的客户测试 DRV8833CEVM。
我是否可以询问"Stop"按钮是用于快速衰减模式还是慢速衰减模式?
其次、如何获得下图所示的驱动电流波形?
最后、EVM 的"慢速"功能有什么用途? 它仅用于调节电机转速、而不是用于衰减模式?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833CEVM, DRV8833C
尊敬的团队:
祝你度过美好的一天! 我正在帮助我的客户测试 DRV8833CEVM。
我是否可以询问"Stop"按钮是用于快速衰减模式还是慢速衰减模式?
其次、如何获得下图所示的驱动电流波形?
最后、EVM 的"慢速"功能有什么用途? 它仅用于调节电机转速、而不是用于衰减模式?
谢谢!
迪伦
您好、Wang、
感谢您的快速回复!
由于快速衰减或慢速衰减无关紧要、绕组电流最终将降为零。 那么、我如何使用"Stop"按钮来证明它是快速衰减还是慢速衰减?
2.我发现 DRV8833C 数据表中有一个驱动电流波形。 您知道如何使用 DRV8833C EVM 进行测试吗?
根据我的 DRV8833C 测试、在启动速度下、AIN1/AIN2的全步进频率为25Hz。 但是、我已经查看了 DRV8833C EVM 用户指南、其中指出电机在全微步进时的启动速度为100pps=100Hz。 我的测试是否不正确?
谢谢!
迪伦
迪伦
1.检查电流斜降速率可以确认快速衰减。 如果是慢速衰减、则绕组端子上的电压 为零。 对于电感器、理想情况下、如果端子电压为零、电流不会改变。
2.您是指图12吗? 在 OUT1和 OUT2之间放置几个 mH 电感负载或电机绕组。 然后、使用电流探头来测量电感器电流或绕组电流。
每个步骤表示每个电机的运动。 一个步进电机有两个绕组。 任何绕组电流变化都可能导致电机运动。 一个 AIN1周期时间内有多少 AIN1和 AIN2组合变化? 根据您的测试波形、一个 AIN1周期、AIN1和 AIN2更改4次:步骤1:AIN1=1 AIN2=1;步骤2:AIN1=1、AIN2=0;步骤3:AIN1=0、AIN2=0; 步骤4:AIN1=0、AIN2=1。
因此、步进频率比 AIN1频率高4倍。