This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:快速衰减/慢速衰减

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8833CEVM, DRV8833C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/939491/drv8833c-fast-decay-slow-decay

器件型号:DRV8833C

尊敬的团队:

祝你度过美好的一天! 我正在帮助我的客户测试 DRV8833CEVM。

我是否可以询问"Stop"按钮是用于快速衰减模式还是慢速衰减模式?

其次、如何获得下图所示的驱动电流波形?

最后、EVM 的"慢速"功能有什么用途? 它仅用于调节电机转速、而不是用于衰减模式?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    根据我的测试、绕组电流斜升速率与低速运行时的斜降速率几乎相同、 我认为 DRV8833CEVM 使用快速衰减。

    单击"STOP"按钮后、绕组电流变为零。

    2."其次、如何获得下图所示的驱动电流波形?"

    我没有看到图片。 请使用"插入文件"并选择要上传的图片。

    3.当电机高速旋转时,您可能不想停止它。 因此、您可以先减慢它的速度、然后再停止它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的快速回复!

    由于快速衰减或慢速衰减无关紧要、绕组电流最终将降为零。 那么、我如何使用"Stop"按钮来证明它是快速衰减还是慢速衰减?

    2.我发现 DRV8833C 数据表中有一个驱动电流波形。 您知道如何使用 DRV8833C EVM 进行测试吗?

    根据我的 DRV8833C 测试、在启动速度下、AIN1/AIN2的全步进频率为25Hz。 但是、我已经查看了 DRV8833C EVM 用户指南、其中指出电机在全微步进时的启动速度为100pps=100Hz。 我的测试是否不正确?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    1.检查电流斜降速率可以确认快速衰减。 如果是慢速衰减、则绕组端子上的电压 为零。 对于电感器、理想情况下、如果端子电压为零、电流不会改变。

    2.您是指图12吗? 在  OUT1和 OUT2之间放置几个 mH 电感负载或电机绕组。 然后、使用电流探头来测量电感器电流或绕组电流。

    每个步骤表示每个电机的运动。 一个步进电机有两个绕组。 任何绕组电流变化都可能导致电机运动。 一个 AIN1周期时间内有多少 AIN1和 AIN2组合变化? 根据您的测试波形、一个 AIN1周期、AIN1和 AIN2更改4次:步骤1:AIN1=1 AIN2=1;步骤2:AIN1=1、AIN2=0;步骤3:AIN1=0、AIN2=0; 步骤4:AIN1=0、AIN2=1。

    因此、步进频率比 AIN1频率高4倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    感谢您的支持!

    对于第二个问题、我询问的是 DRV8833C 数据表上的图8、显示在我的上次答复中。 这实际上是 xOUT1的扩展版本(输出电流波形)吗?

    谢谢!

    迪伦