This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:IN/触发引脚悬空?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163442/drv2605-floating-the-in-trigger-pin

器件型号:DRV2605

您好!

DRV2605数据表显示、当 IN/TRIGGER 引脚未被使用时、它"应该"接地。 我能否得到有关这方面的澄清?

如果我悬空该引脚、则可以移除焊盘并通过间隙将 SDA 线路由出去、从而在 PCB 上提供更低的技术类别。 这是否会导致任何问题? 是需要将 IN/TRIGGER 引脚接地、还是只是建议将其接地?

提前感谢。

此致、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、我们的触觉专家 Arthur 因延迟上班、无法访问 E2E。 请耐心等待他的回复、因为这将会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、建议将此引脚接地、但只要您将模式寄存器设置为"0:内部触发器"、就可以保持悬空。 当 MODE = 0时、该器件不会对 TRIG 引脚采取任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这正是我要寻找的信息!