请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 您好!
DRV2605数据表显示、当 IN/TRIGGER 引脚未被使用时、它"应该"接地。 我能否得到有关这方面的澄清?
如果我悬空该引脚、则可以移除焊盘并通过间隙将 SDA 线路由出去、从而在 PCB 上提供更低的技术类别。 这是否会导致任何问题? 是需要将 IN/TRIGGER 引脚接地、还是只是建议将其接地?
提前感谢。
此致、
Alan