请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624 您好、TI 专家、
我的客户认为 DRV2624是他们的新产品。 您能否查看原理图?

- MOTOR_PWR 为3.0V。
-它们将使用直流电机。 我们是否应该为反 EMF 添加其他原理图?
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.