This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:请查看原理图

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163451/drv2624-please-review-the-schematic

器件型号:DRV2624

您好、TI 专家、

我的客户认为 DRV2624是他们的新产品。 您能否查看原理图?

- MOTOR_PWR 为3.0V。

-它们将使用直流电机。 我们是否应该为反 EMF 添加其他原理图?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、我们的触觉专家 Arthur 因延迟上班、无法访问 E2E。 请耐心等待他的回复、因为这将会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢你的答复。 请告诉我是否有关于此问题的任何更新。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    我看不到原理图有任何问题。  

    客户是否将 TRIG/INT 引脚用作中断或 外部波形触发器?

    如果客户使用此引脚作为中断、则原理图正常。 如果客户将其用作外部触发器、我建议移除 R114。

    无需 Bck EMF 的附加原理图。  DRV2624无需额外电路即可跟踪反电动势。

    此致、
    Arthur