请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 E2E:
我有一些定制的螺线管线圈、我想驱动它们并反极性。
我正在寻找能够以极低电压(0.65V)和极小 RDS (on)(小于10m Ω)运行的单通道或多通道 H 桥驱动器、因为我的线圈具有极少的绕组数量(20)、并且导线电阻仅为300m Ω。
我找不到任何符合我专业知识的东西、我向 E2E 社区寻求支持。
非常感谢、
Khoi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 E2E:
我有一些定制的螺线管线圈、我想驱动它们并反极性。
我正在寻找能够以极低电压(0.65V)和极小 RDS (on)(小于10m Ω)运行的单通道或多通道 H 桥驱动器、因为我的线圈具有极少的绕组数量(20)、并且导线电阻仅为300m Ω。
我找不到任何符合我专业知识的东西、我向 E2E 社区寻求支持。
非常感谢、
Khoi
您好、Khoi、
我想知道您有什么电源要求、它只为栅极驱动器提供0.65V 电压。 这是否适用于医疗应用?
此致、
Brian