This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低于1V 的 H 桥驱动器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163977/sub-1v-h-bridge-driver

尊敬的 E2E:

我有一些定制的螺线管线圈、我想驱动它们并反极性。

我正在寻找能够以极低电压(0.65V)和极小 RDS (on)(小于10m Ω)运行的单通道或多通道 H 桥驱动器、因为我的线圈具有极少的绕组数量(20)、并且导线电阻仅为300m Ω。

我找不到任何符合我专业知识的东西、我向 E2E 社区寻求支持。

非常感谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="533324" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163977/sub-1v-h-bridge-driver ]我正在寻找能够在极低电压(0.65V)和极小 RDS (on)(小于10m Ω)下运行的单通道或多通道 H 桥驱动器、因为我的线圈具有极少的绕组数量(20)、并且线电阻仅为300m Ω。[/QUOQ]

    您好、Khoi、

    我想知道您有什么电源要求、它只为栅极驱动器提供0.65V 电压。 这是否适用于医疗应用?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    遗憾的是、这是一组非常专门的要求。 我认为我们没有任何器件可以满足这些要求。 您必须构建分立式解决方案。

    此致、

    Don