This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:GUI 重新启动和控制问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164068/mcf8316aevm-gui-restart-and-controls-problem

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好、

1.我下载了 GUI v1.1.8的离线版本、运行方式很奇怪:  它第一次启动正常、也可以正常工作、但是当我需要重新启动时、它仅显示徽标、然后在我重新启动 PC 之前根本不显示主窗口。 什么会导致这种行为?

2.我每次重新启动 GUI 的原因是一旦出现过流故障(在我清除过流故障后)、我根本无法启动电机(速度控制不起作用)、只能进行下电上电操作、但随后我会收到一条弹出消息"restart the GUI"。 我该怎么做才能不重新启动所有这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1的小更新:

    在 GUI 重新启动期间、几个\guicomposer\runtimes\gcruntime.v11\runtime\node-webkit\nw.exe 实例仍在运行。

    因此、一旦我在任务管理器中手动将它们杀死、我就能够再次运行 GUI、而无需重新启动我的 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、  

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将在下周做出回应  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    关于 GUI 断开连接而发生故障后无法启动电机的问题、您能否确保在电机旋转时不通过 I2C 读取/写入器件并禁用 GUI 中的"自动读取"按钮? 如果在电机运行期间不断发送 I2C 命令、MCF8316A 的勘误表会导致器件算法卡住。 此勘误表将在下一个器件版本中修复。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Eric 和 Andrew!

    我还有其他一些 问题;我可以在本主题中继续提问、还是应该打开一个新问题?  

    此致、

    Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、  

    感谢您帮助确认答案!

    E2E 最佳实践建议、如果您的新问题与您在本主题中提出的问题相似/相关、我们可以将后续问题保留在同一主题中、以便我们具有适当的背景、并且不需要花太多时间连接来自多个主题的信息。

    如果新问题是非常不同的主题或信息、我们可以将其分为新主题、甚至可以根据需要链接回这个主题或信息。 注意 e2e 菜单中的"提出相关问题"按钮(右上角?)  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的澄清、

    我的前2个问题与该主题的上下文相关、因此:

    Eric 提到"MCF8316A 有勘误表..." 是否有任何文档对其进行了描述? 请分享一个链接吗?

    2.我是否仍可以使用偶尔的 I2C 命令进行速度和制动控制、而不会有使控制环路 卡住的风险、或者严格限制为引脚定义 的控制?

    非常感谢、此致、

    Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    1. Eric 提到"MCF8316A 有勘误表..." 是否有任何文档对其进行了描述? 请分享一个链接吗?
      E2E 常见问题解答中列出了 MCF8316A 勘误表。
    2. 我是否仍可以使用偶尔的 I2C 命令进行速度和制动控制、而不会有使控制环路 卡住的风险、或者我是否被严格限制在引脚定义 的控制?
      遗憾的是、由于此勘误表、无论器件何时处于电机运行状态、任何 I2C 命令都可能触发该问题、因此我建议在 A 修订版器件上的电机运行期间使用直接引脚控制来控制速度和制动器。

    此致、
    Eric C.