主题中讨论的其他器件:MCF8316A
大家好、
1.我下载了 GUI v1.1.8的离线版本、运行方式很奇怪: 它第一次启动正常、也可以正常工作、但是当我需要重新启动时、它仅显示徽标、然后在我重新启动 PC 之前根本不显示主窗口。 什么会导致这种行为?
2.我每次重新启动 GUI 的原因是一旦出现过流故障(在我清除过流故障后)、我根本无法启动电机(速度控制不起作用)、只能进行下电上电操作、但随后我会收到一条弹出消息"restart the GUI"。 我该怎么做才能不重新启动所有这些功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
1.我下载了 GUI v1.1.8的离线版本、运行方式很奇怪: 它第一次启动正常、也可以正常工作、但是当我需要重新启动时、它仅显示徽标、然后在我重新启动 PC 之前根本不显示主窗口。 什么会导致这种行为?
2.我每次重新启动 GUI 的原因是一旦出现过流故障(在我清除过流故障后)、我根本无法启动电机(速度控制不起作用)、只能进行下电上电操作、但随后我会收到一条弹出消息"restart the GUI"。 我该怎么做才能不重新启动所有这些功能?
您好、Boris、
感谢您帮助确认答案!
E2E 最佳实践建议、如果您的新问题与您在本主题中提出的问题相似/相关、我们可以将后续问题保留在同一主题中、以便我们具有适当的背景、并且不需要花太多时间连接来自多个主题的信息。
如果新问题是非常不同的主题或信息、我们可以将其分为新主题、甚至可以根据需要链接回这个主题或信息。 注意 e2e 菜单中的"提出相关问题"按钮(右上角?)

此致、
Andrew
您好、Boris、
此致、
Eric C.