请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353R 


我们使用的是 DRV8353R、图中显示了软件和硬件配置、但栅极没有波形输出、高电阻状态。您可以帮助检查硬件部分吗? VBAT+ 为 65V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、王、
您能否尝试以下方法并告诉我们您是否可以缩小问题发生的范围?
波形:
原理图:
此致、
Akshay