This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353R

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164412/drv8353r-drv8353r

器件型号:DRV8353R

我们使用的是 DRV8353R、图中显示了软件和硬件配置、但栅极没有波形输出、高电阻状态。您可以帮助检查硬件部分吗?   VBAT+ 为 65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    感谢您发帖到 e2e 电机驱动器论坛!  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们的目标是在本周结束前提供回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

     

    您能否尝试以下方法并告诉我们您是否可以缩小问题发生的范围?

    波形:

    • 第一步是确定电机输出。 首先收集 GHx 和 SHx 的波形。
    • 收集 INHX 和 INLX 信号的波形以查看是否提供输入信号。 这是否与所选的 PWM 模式相匹配?
    • 检查栅极导通行为是否正确、并确保没有 MOSFET 击穿情况。 建议从低 IDRIVE 设置开始。

    原理图:

    • 数据表:根据引脚功能表和外部组件表检查外部组件和放置位置的值。 确保正确的值和额定电压。
    • EVM:根据我们的 EVM 原理图比较设计实现。

    此致、

    Akshay