请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8834 大家好、
大家好、
您能帮助 推荐 用于步进电机的 IC 吗? 谢谢。
要求如下:
输出接口:一个 I2C。
2.电机控制模式:恒定电压双极
电机通道:1通道
电源电压:在5V 以内
5.要驱动的电机的技术规格如下:
相位数:2.
额定电压:5V
减排比:1/85
驱动模式:两相四拍
直流电阻:25Ω Ω
空载迁移频率大于800Hz
空载迁移频率大于1200Hz
迁移扭矩大于700gf.cm (5VDC、500Hz)
自定义扭矩大于700f.cm。
此致、Charlie