This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:针对步进电机的 IC 建议

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165493/drv8834-ic-recommendation-for-stepper-motor

器件型号:DRV8834

大家好、

大家好、

您能帮助 推荐 用于步进电机的 IC 吗? 谢谢。

要求如下:

输出接口:一个 I2C。
2.电机控制模式:恒定电压双极
电机通道:1通道
电源电压:在5V 以内
5.要驱动的电机的技术规格如下:
相位数:2.
额定电压:5V
减排比:1/85
驱动模式:两相四拍
直流电阻:25Ω Ω
空载迁移频率大于800Hz
空载迁移频率大于1200Hz
迁移扭矩大于700gf.cm (5VDC、500Hz)
自定义扭矩大于700f.cm。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    DRV8834是一个不错的选择、除了 I2C 之外、它还能满足所有这些需求。  I2C 是必需的吗?  DRV8834上的 STEP/DIR 接口非常简单。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 DRV8847S 似乎是一个不错的选择。 对吧?

    此致、Charlie