This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873启动异常

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1160944/drv11873-the-drv11873-startup-is-abnormal

器件型号:DRV11873

使用 DRV11873启动无刷电机时,有三种情况(我们需要的是逆时针旋转电机):

(1)极端情况:顺时针旋转;

②常见情况:间隔顺时针旋转(顺时针-停止-顺时针-停止...)

瞬时顺时针旋转速度不得超过150rpm。

③偶尔情况:逆时针停止旋转(停止旋转、速度非常低、肉眼可见)

启动过程的初步分析:一旦获得 PWM 信号、器件将以100%占空比启动电机、直到生成足够的 BEMF (需要4次过零);一旦发生这种情况、器件将进入闭环控制并根据 PWM 输入输入输入输入输入输入命令速度。

问题:1. 为什么电机芯片在获得 PWM 信号后顺时针旋转?这可能是什么原因?我们如何通过硬件或软件进行调试?

2.获得 PWM 信号后、是否可以用低占空比而不是100%占空比启动电机? 需要调整哪些参数?

请帮助分析以上内容、谢谢