使用 DRV11873启动无刷电机时,有三种情况(我们需要的是逆时针旋转电机):
(1)极端情况:顺时针旋转;
②常见情况:间隔顺时针旋转(顺时针-停止-顺时针-停止...);
瞬时顺时针旋转速度不得超过150rpm。
③偶尔情况:逆时针停止旋转(停止旋转、速度非常低、肉眼可见)
启动过程的初步分析:一旦获得 PWM 信号、器件将以100%占空比启动电机、直到生成足够的 BEMF (需要4次过零);一旦发生这种情况、器件将进入闭环控制并根据 PWM 输入输入输入输入输入输入命令速度。
问题:1. 为什么电机芯片在获得 PWM 信号后顺时针旋转?这可能是什么原因?我们如何通过硬件或软件进行调试?
2.获得 PWM 信号后、是否可以用低占空比而不是100%占空比启动电机? 需要调整哪些参数?
请帮助分析以上内容、谢谢