This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3625DWTR 没有输出波形

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137632/uc3625dwtr-has-no-output-waveform

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

经过多次调试、PWR VCC+16V、VCC+16V 电源引脚全部为+16V 正常电压。 当 RC-OSC 引脚设置为2.0V-3.6V 时、PDC 引脚、 PDB 引脚和  PDA 引脚的电压 均为0V、无法从示波器获取波形。

PbA、PUB 和 PUC 引脚的电压均介于1.7V 和3.0V 之间。 但也无法检测到方波。 可能的原因是什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、   

    但可能需要一些时间、因为这是一个非常旧的器件

    目标是在下周结束前提供答案  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我是否可以知道对此有任何反馈?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    很抱歉耽误您的时间-我将在明天 EOD 之前得到您的回复。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    我对延迟回复表示歉意-  

    因此、通过查看此器件数据表功能、我们可以看到输出 (PUA/PUB/PUC、PDA/PDB/PDC)上的输入(H1/H2/H3、DIR)关系如下表所示。 PUA/B/C 用于驱动高侧 PMOS 型 FET、而 PDA/B/C 用于驱动低侧 NMOS 型 FET。  

    • 您描述的电压告诉我 UCC 器件目前根本无法驱动输出。 他们似乎还在继续。  

    一些有助于调试的问题:  

    1. 客户是否在 H1/H2/H3处看到输入切换? 有什么波形需要共享? 如果不是、它们是否可以尝试通过 GPIO 或函数发生器手动切换它们?  
    2. 'Speed-in'引脚上输入的信号是什么? 我想知道输出是否被禁用、因为过流保护正在激活  

    输入-输出真值表

    ISENSE 引脚、涉及过流保护并可触发输出关断

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    稳压三极管的电压输出正常、IC 的电压为11引脚电压18.4V、电压为16.6V。

    但是、引脚12-14和引脚16-18上没有电压、也没有波形输出。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    已确认设备的输出未根据您的描述显示任何活动、

    • 但输出取决于器件输入、而不仅仅是引脚19 (VCC)或引脚11 (PWR VCC)上的电源  

    因此、我在之前的回复中提出了一些问题、要求客户帮助检查其他器件输入(例如 H1、H2、H3、SPET-IN)  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    客户已尝试进行调试、正如您所说的、但仍然没有任何波形被输出。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    为了帮助进一步调试、我们肯定需要上面提到的波形和其他系统级信息。

    他们能否帮助共享更多数据(波形、电压和电流测量)、以便我们对其进行分析并找出问题?  

    此致、  
    Andrew