大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
经过多次调试、PWR VCC+16V、VCC+16V 电源引脚全部为+16V 正常电压。 当 RC-OSC 引脚设置为2.0V-3.6V 时、PDC 引脚、 PDB 引脚和 PDA 引脚的电压 均为0V、无法从示波器获取波形。
PbA、PUB 和 PUC 引脚的电压均介于1.7V 和3.0V 之间。 但也无法检测到方波。 可能的原因是什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
经过多次调试、PWR VCC+16V、VCC+16V 电源引脚全部为+16V 正常电压。 当 RC-OSC 引脚设置为2.0V-3.6V 时、PDC 引脚、 PDB 引脚和 PDA 引脚的电压 均为0V、无法从示波器获取波形。
PbA、PUB 和 PUC 引脚的电压均介于1.7V 和3.0V 之间。 但也无法检测到方波。 可能的原因是什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
我对延迟回复表示歉意-
因此、通过查看此器件数据表功能、我们可以看到输出 (PUA/PUB/PUC、PDA/PDB/PDC)上的输入(H1/H2/H3、DIR)关系如下表所示。 PUA/B/C 用于驱动高侧 PMOS 型 FET、而 PDA/B/C 用于驱动低侧 NMOS 型 FET。
一些有助于调试的问题:
输入-输出真值表

ISENSE 引脚、涉及过流保护并可触发输出关断

此致、
Andrew