大家好、团队、
如果输出 OUT1和 OUT2存在外部短路、则过流保护不起作用。
(两个输出之间仅连接一个50m Ω 的外部测量电阻器)。
µF:VCC=48V、5A 受限、在 DRV8313测试板上的 Vcc 和接地之间额外增加470 μ A 的容量。
1.如果两个输出都在外部短路、过流保护是否不起作用?
2.是否可以在5µs μ s 的"参数过流保护抗尖峰脉冲时间"之前对 FET 进行去磁(在此期间电流过高)?
不检查故障引脚、正弦波 PWM 始终开启。
在这种情况下、OUT1和 OUT2上的所有四个 FET 上的器件都会损坏(短路)。
请参阅以下电路:

此致
Steffen