This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:过流保护问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165527/drv8313-overcurrent-protection-issue

器件型号:DRV8313

大家好、团队、

如果输出 OUT1和 OUT2存在外部短路、则过流保护不起作用。
(两个输出之间仅连接一个50m Ω 的外部测量电阻器)。

µF:VCC=48V、5A 受限、在 DRV8313测试板上的 Vcc 和接地之间额外增加470 μ A 的容量。

1.如果两个输出都在外部短路、过流保护是否不起作用?

2.是否可以在5µs μ s 的"参数过流保护抗尖峰脉冲时间"之前对 FET 进行去磁(在此期间电流过高)?

不检查故障引脚、正弦波 PWM 始终开启。

在这种情况下、OUT1和 OUT2上的所有四个 FET 上的器件都会损坏(短路)。

请参阅以下电路:

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507793" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165527/drv8313-overcurrent-protection-issue "]电源:VCC=48V、5A 有限[/quot]

    芯片内部电流限制可能为3A、因此以5A 电流运行并不可靠。 该规格说内部电流保护为5A、但它可以在3A 时跳闸、这是有保证的。  

    [引用 userid="507793" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165527/drv8313-overcurrent-protection-issue ]2. 是否有可能在5µs μ s 的"参数过流保护抗尖峰脉冲时间"之前对 FET 进行降压(在此期间电流过高)?[/引述]

    是的、我认为是这样、因为在5us 抗尖峰脉冲滤波器之前的很短的时间内、短输出会导致非常高的电流通过 FET。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发表您的问题-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将致力于在下周中之前提供有关时间线/答案的回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

     

    我会首先将您的电源上的电流限制降低至2A。

     

    如果发生击穿情况、则 OCP 应已关闭 H 桥。

    您能否提供相电流和 nfault 的波形以查看是否触发过流限制? 如果电流过高且发生击穿、则 FET 可能在抗尖峰脉冲时间之前已损坏。

     

    此致、

    Akshay