This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/765315/drv11873-drv11873

器件型号:DRV11873

大家好、

我们使用 DRV11873来驱动永磁直流微电机、我们在电机中间添加了无线充电功能、如下图所示。

1:故障现象是、当电源供电且 U/V/W 中没有电压时、直流电机无法正常工作、因此测试波形如下图所示。

如果我们移除无线充电功能、电机将正常工作。 磁场如何影响 DRV11873的正常工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我不太熟悉无线充电如何影响 DRV11873、但我可以让我的团队成员看看他们是否知道。 同时、下面提供了一些快速建议:
    a)确保 PWMIN 信号仍然是干净的
    B)请勿使 FR 引脚悬空、因为无线充电中的射频可能会耦合到引脚上
    c)查看 RD 引脚是否从低电平变为高电平、以指示发生了故障
    2) 2) 2)您能否准确地解释当电机不"正常工作"时会发生什么情况? 例如、drv11873是否尝试通过在相位上输出电压来启动电机、但电机不会旋转? 或者、电机是否会稍微旋转一点、但随后会发生故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不确定无线充电如何影响 DRV11873。 当您回答上述问题时、我们可能会提供更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:

    a) PWMIN 一直存在。

    b) FG 和 RD 上拉至5V 的故障现象保持不变。

    c) RD 确实从低电平变为高电平。 实际上,芯片检测到故障,5秒钟后再次启动驱动器。

    2:

    输入 PWM 信号后、芯片尝试驱动电机并施加电压、但电机未移动。

    如果无线电源的发送线圈没有干扰、则芯片在启动时忽略 PWM 信号、并由直流驱动、测量10相位变化。 第11个相位变化时的 PWM 信号被干预。

    当存在无线发送器线圈干扰、芯片尝试驱动电机时、可以看到第三相 PWM 信号、信号频率约为60k、我们的无线电源也在该频率上、 应该是用于无线发送器线圈磁场的电机线圈感应电源、当双方同时产生干扰时驱动电机的芯片。给您带来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我认为、了解无线充电电路与电机和 DRV11873的关系会有所帮助。 您能否发送原理图?
    2) 2)当您说"在无线电源传输线圈没有干扰的情况下、芯片在启动时忽略 PWM 信号并由直流驱动、并且测量了10个相位变化。 第11个相位变化时的 PWM 信号被干预。"、这是否意味着当第11个相位变化被干预时、电机不能正常旋转?
    3) 3)我不理解这一点:"当存在无线发送器线圈干扰时、芯片尝试驱动电机、当第三相 PWM 信号时、可以看到信号频率约为60k、我们的无线电源也在这个频率上、 应该是用于无线发送器线圈磁场的电机线圈感应电源、当双方同时产生干扰时驱动电机的芯片。请给您回送!"。 请您在完整句子中再解释一下吗?
    4) 4)当我说"确保 PWMIN 信号仍然是干净的"时、我的意思是确保信号上没有任何噪声。
    5) 5)请确保 Vcc 上没有任何噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我一周多没有收到答复,所以我现在就要结束这项工作。 如果您找到了您的修复程序、我建议您将其发布、以便其他人可以从查看它中受益。 如果您有任何其他问题、请回复此主题。