请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 大家好、
我们使用 DRV11873来驱动永磁直流微电机、我们在电机中间添加了无线充电功能、如下图所示。
1:故障现象是、当电源供电且 U/V/W 中没有电压时、直流电机无法正常工作、因此测试波形如下图所示。
如果我们移除无线充电功能、电机将正常工作。 磁场如何影响 DRV11873的正常工作? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1:
a) PWMIN 一直存在。
b) FG 和 RD 上拉至5V 的故障现象保持不变。
c) RD 确实从低电平变为高电平。 实际上,芯片检测到故障,5秒钟后再次启动驱动器。
2:
输入 PWM 信号后、芯片尝试驱动电机并施加电压、但电机未移动。
如果无线电源的发送线圈没有干扰、则芯片在启动时忽略 PWM 信号、并由直流驱动、测量10相位变化。 第11个相位变化时的 PWM 信号被干预。
当存在无线发送器线圈干扰、芯片尝试驱动电机时、可以看到第三相 PWM 信号、信号频率约为60k、我们的无线电源也在该频率上、 应该是用于无线发送器线圈磁场的电机线圈感应电源、当双方同时产生干扰时驱动电机的芯片。给您带来!