This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 DRV8704设计了定制板。 系统驱动水箱内的平台。 平台通过激活电机而降下、并随着 Archimedes 的浮力而上升。 当平台上升时、Archimedes 的浮力由电机控制以控制平台速度。 电机由24V 电源供电。
当平台启动时、电机将产生电压。 在一次测试中、DRV8704"烧坏"、引脚 AOUT1似乎已经熔化。
第二个故障(在另一个电路板上)熔化了 AOUT2引脚、并烧坏了连接到 B2HS 和 B2LS 的晶体管。
我想保护 xOUTy 引脚。
以下是我的问题:
xOUTy 引脚的用途是什么?
是否有办法保护它们不受过压影响?
是否有更好的组件来驱动电机作为传动器和发电机?
此致、
您好、Rick、
感谢您的回答。
经过一些研究、我了解我需要耗散电机产生的能量。 当平台上升时、电机由设置为100%的 PWM 驱动、因此 H 桥或电机内部电阻器无法耗散能量。
产生了什么电压?
当使用 PWM 设置为50%的24V 电源时、电机上的电压大约为17V、而不是12V。 我们没有在 PWM 设置为100%的情况下进行测试以避免刻录驱动程序。
nSLEEP 引脚的状态是什么?
nSLEEP 状态为1
输入的状态是什么?
不确定问题是否在于 PWM 关断时间、但驱动器处于慢速衰减状态。
是否有用于保护电机驱动器免受过压影响的参考原理图?
此致、
Mickaël μ A
您好、Rick、
谢谢、
我查看了一些齐纳二极管、我认为它可以与少量并联工作、但我不知道我需要耗散多少瓦。 我还发现 了这个主题、 客户在其中描述了一个更可靠的耗散功率的想法。 我将尝试调整他的想法、以便在无需 MCU 的情况下自动防止过压。 TI 是否有应用手册或参考电路来实现此目的(这将使事情变得更简单)?
此致、
您好、Rick、
感谢您的搜索。 我们将尝试使用齐纳二极管、这可能足够了。 如果 我设计一个更好的电路、我将在该主题中分享它。
此致、