This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:DRV8704过压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/762630/drv8704-drv8704-overvoltage

器件型号:DRV8704

您好!

我们使用 DRV8704设计了定制板。 系统驱动水箱内的平台。 平台通过激活电机而降下、并随着 Archimedes 的浮力而上升。 当平台上升时、Archimedes 的浮力由电机控制以控制平台速度。 电机由24V 电源供电。

当平台启动时、电机将产生电压。 在一次测试中、DRV8704"烧坏"、引脚 AOUT1似乎已经熔化。

第二个故障(在另一个电路板上)熔化了 AOUT2引脚、并烧坏了连接到 B2HS 和 B2LS 的晶体管。


我想保护 xOUTy 引脚。
以下是我的问题:
xOUTy 引脚的用途是什么?
是否有办法保护它们不受过压影响?
是否有更好的组件来驱动电机作为传动器和发电机?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mickaël、

    xOUTy 引脚的用途是什么?

    xOUTy 引脚用于监控 FET VDS 是否短路、并连接到 xHSy 以关闭高侧 FET。

    是否有办法保护它们不受过压影响?
    是否有更好的组件来驱动电机作为传动器和发电机?

    当电机转动时:
    产生了什么电压?
    nSLEEP 引脚的状态是什么?
    输入的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回答。

    经过一些研究、我了解我需要耗散电机产生的能量。 当平台上升时、电机由设置为100%的 PWM 驱动、因此 H 桥或电机内部电阻器无法耗散能量。

    产生了什么电压?

    当使用 PWM 设置为50%的24V 电源时、电机上的电压大约为17V、而不是12V。 我们没有在 PWM 设置为100%的情况下进行测试以避免刻录驱动程序。

    nSLEEP 引脚的状态是什么?

    nSLEEP 状态为1

    输入的状态是什么?

    不确定问题是否在于 PWM 关断时间、但驱动器处于慢速衰减状态。

    是否有用于保护电机驱动器免受过压影响的参考原理图?

    此致、

    Mickaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mickaël、

    在24V 时、您应该有足够的裕度来添加电路。

    当电机用作发电机时、必须将所有引脚上的电压保持在绝对最大值以下。
    这通常可以通过增加大容量电容器或添加某种类型的钳位来实现。

    钳位可以是齐纳二极管、TVS 二极管或有源钳位。 对于您的应用、设置钳位以限制 VM 电压、从而保护系统的其余部分。 例如、如果系统的其余部分可以处理 VM = 52V、则可以将钳位设置为48V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    谢谢、

    我查看了一些齐纳二极管、我认为它可以与少量并联工作、但我不知道我需要耗散多少瓦。 我还发现 了这个主题、 客户在其中描述了一个更可靠的耗散功率的想法。 我将尝试调整他的想法、以便在无需 MCU 的情况下自动防止过压。 TI 是否有应用手册或参考电路来实现此目的(这将使事情变得更简单)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mickaël、

    我搜索过、找不到应用手册或参考电路。

    齐纳二极管的使用应该适用于您的应用。 如前所述、确定功率耗散将是关键。 您是否联系过电机制造商寻求帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的搜索。 我们将尝试使用齐纳二极管、这可能足够了。 如果 我设计一个更好的电路、我将在该主题中分享它。

    此致、