请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8303 主题中讨论的其他器件:DRV8301、
你(们)好
我的客户正在使用 DRV8301和 DRV8303。
当通过 DRV8303 DS 中的外部电阻器查看死区时间配置时、不应将其添加到 MCU 外部设置的死区时间中、而在 DRV8301处应添加该死区时间。
根据一些测试、DRV8303显示了与 DRV8301完全相同的死区时间行为-寄存器设置的值似乎添加到了外部设置的 MCU 死区时间、如 DRV8301。
器件用于6 PWM 模式。
您是否对 DRV8303的死区时间有更详细的描述,以及是否应该添加?
请参阅下面的 DS 摘录。
祝你一切顺利、
Olrik