This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:DRV8303与 DRV8301的死区时间设置

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/775159/drv8303-dead-time-setting-drv8303-vs-drv8301

器件型号:DRV8303
主题中讨论的其他器件:DRV8301

你(们)好

我的客户正在使用 DRV8301和 DRV8303。

当通过 DRV8303 DS 中的外部电阻器查看死区时间配置时、不应将其添加到 MCU 外部设置的死区时间中、而在 DRV8301处应添加该死区时间。

根据一些测试、DRV8303显示了与 DRV8301完全相同的死区时间行为-寄存器设置的值似乎添加到了外部设置的 MCU 死区时间、如 DRV8301。

器件用于6 PWM 模式。

您是否对 DRV8303的死区时间有更详细的描述,以及是否应该添加?

请参阅下面的 DS 摘录。

 

 

 

 

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、我检查了两个器件、死区时间行为应该是相同的。 正确的行为是 DRV8301 d/s 中的行为
    "死区时间编程定义:从 GH_X 下降沿到 GL_X 上升沿的可调延迟、以及从 GL_X 下降沿到 GH_X 上升沿的可调延迟
    边沿。 在6 PWM 输入模式下、该可调值会与微控制器外部设置的输入之间的时序延迟相加"

    需要更新 DRV8303 d/s。 对于本文档中的勘误表和给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

     您是否对 DRV830x 的死区时间控制有更详细的描述?

    6 PWM 模式的确切工作方式、微控制器设置的延迟以及 寄存器添加到的延迟时间。

    非常感谢

    祝你一切顺利、

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

     您是否对 DRV830x 的死区时间控制有更详细的描述?

    6 PWM 模式的确切工作方式、微控制器设置的延迟以及 寄存器添加到的延迟时间。

    非常感谢

    祝你一切顺利、

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik -我正在与原始设计人员合作创建此文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、
    下面是 DTC 行为的更详细说明。 我们计划在未来将其纳入数据表。
    -当 L->H 的 INH_x 或 INL_x 转换应用于任何 PWM 引脚时,DRV8301将在内部延迟该信号的 DTC 死区时间,然后将其应用于输出
    -对于 H->L 转换,此操作不会完成
    因此,例如,如果 INH_A (L->H)和 INL_A (H->L)同时应用于输入,INH_A 将被 DTC 时间延迟,而 INL_A 将被立即应用。 所以、没有击穿。
    -如果微控制器在上面的示例中已经有死区时间(INH_A 从 MCU 晚到100ns),那么 INH_A 将被延迟总计(100ns + DTC)

    还有其他保障措施
    -真值表将同时阻止有意的 INH_x、INL_x L->H
    -在同一相位打开另一个驱动器之前,内部握手将验证输出是否为低电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik -请告诉我这是否回答了问题。