TI 团队、
代表客户提出问题。
我刚刚注意到 DRV870x 芯片样片出现了一些意外行为、我恳请您提供支持、以确定根本原因。
问题在于、如果栅极电流设置为<6mA、低侧 MOS FET 的关断速度会非常快、因此在这种情况下实际上没有压摆率控制。
有关更多详细信息、请参阅以下内容。
电流行为

电流行为

我注意到这个问题:
- 这发生在 TI 官方评估板上。
-针对6mA 或更低的栅极电流设置、出现在 LS2 MOS FET 上。 为此、我设置以下控制寄存器:DRV_CTRL_1 = 01010101 (对于 HS FET)和 DRV_CTRL_2 = 01010101 (对于 HS FET)。
-也发生在 LS1 MOS FET 上、但对于3mA 或更低的栅极电流设置。
-出现在 DRV8705和 DRV8706上(LS2的阈值与 LS1的阈值分别为6mA 和3mA);
-无论死区时间设置如何(我甚至测试了8us 的最长设置)、都会发生;
-无论负载阻抗如何(I 测试的负载在0.5–10欧姆之间)、都会发生。
假设:
- 假设行为是由某些控制注册表设置引起的、您能建议我应该更好地检查哪些设置吗?
- 您能建议我可以进行的其他测试/检查、以找出此行为的根本原因吗?