This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:关于连续最大输出电流规格

Guru**** 2486055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168139/drv8243-q1-about-continuous-max-output-current-spec

器件型号:DRV8243-Q1

您好专家、

我在我们的集成 MOS 电机驱动器数据表中找不到"连续最大 Iout"规格。 一些 IC 生产商在其数据表中提供了此规格、客户关心此规格。

我想知道为什么我们没有这样的规格、是因为最大连续 Iout 取决于结温限制、并且可以使用实际运行参数计算得出?

我们能否 直接提供连续最大 Iout 规格?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    感谢您的提问。

    电机驱动器的最大峰值电流根据 OCP 规格定义。 但是、热量是实际应用用例中的关键因素。 它也取决于 PCB 和 Ta。  

    数据表根据热仿真显示了下表。 (TA=85C)。  

    此致

    Shinya Morita