请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 您好专家、
我在我们的集成 MOS 电机驱动器数据表中找不到"连续最大 Iout"规格。 一些 IC 生产商在其数据表中提供了此规格、客户关心此规格。
我想知道为什么我们没有这样的规格、是因为最大连续 Iout 取决于结温限制、并且可以使用实际运行参数计算得出?
我们能否 直接提供连续最大 Iout 规格?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我在我们的集成 MOS 电机驱动器数据表中找不到"连续最大 Iout"规格。 一些 IC 生产商在其数据表中提供了此规格、客户关心此规格。
我想知道为什么我们没有这样的规格、是因为最大连续 Iout 取决于结温限制、并且可以使用实际运行参数计算得出?
我们能否 直接提供连续最大 Iout 规格?
非常感谢!