This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:用于驱动背靠背 FET 的电荷泵?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1167417/drv8714-q1-charge-pump-to-drive-back-to-back-fets

器件型号:DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1

大家好、

我们能否使用 DRV8714-Q1的 VCP 驱动背靠背 FET、从而将其用作反极性保护 和高侧使能? 目前、数据表和 EVM 仅支持反向保护设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的、 可以驱动背靠背 FET。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    是否有任何应用手册或设计指南可用于驱动背靠背 FET? 建议 VCP 使用什么 FET 栅极电荷/电容来驱动它?

    我知道有一个应用手册"保护汽车电机驱动系统免受反极性情况的影响"、该应用手册仅讨论了反极性保护。 我是否可以重复使用该电路来驱动一个额外的 FET、例如下面的 FET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    正如您所描述的那样、我很奇怪地将背对背二极管放置。 采用原始配置时、即使 FET 关闭、VBAT/12V 也会通过 FET 的二极管连接到 PI_IN。 然后、DRV 唤醒、然后打开 VCP。 VCP 将由电荷泵生成~22V。 最后、VCP 开启 FET。   

    根据您的原理图、两个 FET 都关闭、没有从 VBAT 到 PI_IN 的二极管路径。 VBAT 电压无法提供给 PI_IN。 因此 DRV 无法唤醒。

    客户是否正在寻找此类解决方案?

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    正如您所描述的那样、我很奇怪地将背对背二极管放置。 采用原始配置时、即使 FET 关闭、VBAT/12V 也会通过 FET 的二极管连接到 PI_IN。 然后、DRV 唤醒、然后打开 VCP。 VCP 将由电荷泵生成~22V。 最后、VCP 开启 FET。   根据您的原理图、两个 FET 都关闭、没有从 VBAT 到 PI_IN 的二极管路径。 VBAT 电压无法提供给 PI_IN。 因此 DRV 无法唤醒。

    • 明白- DRV8714-Q1将无法唤醒、因为 PVDD 也会被阻止。  

    客户是否正在寻找此类解决方案?

    • 是的。  是否有任何方法可通过 DRV8714-Q1驱动背靠背 FET (使用 VCP 引脚?)?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    感谢您的反馈。 VCP 不能以这种方式驱动外部 FET。 VCP 可用于驱动小型 FET 以实现反向电流保护。

    下面是背靠背 NMOS 驱动的示例。 原理图适用于 DRV8106-Q1、但也可参考 DRV8714-Q1。 如果您对此原理图有进一步的疑问、请与我联系。

    此致

    Shinya Morita