主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1
大家好、
我们能否使用 DRV8714-Q1的 VCP 驱动背靠背 FET、从而将其用作反极性保护 和高侧使能? 目前、数据表和 EVM 仅支持反向保护设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们能否使用 DRV8714-Q1的 VCP 驱动背靠背 FET、从而将其用作反极性保护 和高侧使能? 目前、数据表和 EVM 仅支持反向保护设计。
您好、Shinya、
是否有任何应用手册或设计指南可用于驱动背靠背 FET? 建议 VCP 使用什么 FET 栅极电荷/电容来驱动它?
我知道有一个应用手册"保护汽车电机驱动系统免受反极性情况的影响"、该应用手册仅讨论了反极性保护。 我是否可以重复使用该电路来驱动一个额外的 FET、例如下面的 FET?
尊敬的 PY:
正如您所描述的那样、我很奇怪地将背对背二极管放置。 采用原始配置时、即使 FET 关闭、VBAT/12V 也会通过 FET 的二极管连接到 PI_IN。 然后、DRV 唤醒、然后打开 VCP。 VCP 将由电荷泵生成~22V。 最后、VCP 开启 FET。
根据您的原理图、两个 FET 都关闭、没有从 VBAT 到 PI_IN 的二极管路径。 VBAT 电压无法提供给 PI_IN。 因此 DRV 无法唤醒。
客户是否正在寻找此类解决方案?
此致
Shinya Morita
您好、Shinya、
正如您所描述的那样、我很奇怪地将背对背二极管放置。 采用原始配置时、即使 FET 关闭、VBAT/12V 也会通过 FET 的二极管连接到 PI_IN。 然后、DRV 唤醒、然后打开 VCP。 VCP 将由电荷泵生成~22V。 最后、VCP 开启 FET。 根据您的原理图、两个 FET 都关闭、没有从 VBAT 到 PI_IN 的二极管路径。 VBAT 电压无法提供给 PI_IN。 因此 DRV 无法唤醒。
客户是否正在寻找此类解决方案?