This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625-EP:UC2625-EP 应用

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/789080/uc2625-ep-uc2625-ep-application

器件型号:UC2625-EP

使用 UC2625-EP 查看旧产品。

电机控制新手、目前没有硬件来验证以下内容、这就是我请求验证数据表和 U-115应用手册解释的原因。

运行100%占空比(无 PWM 开关)的 BLDC 电机仅使用霍尔传感器进行换向、120度霍尔传感器

参考标准6步换向模型、每1个机械周期具有2个电气周期

电机 rpm = 16K (61.5uS/旋转)、1个电气周期= 31.25uS、 每个换向周期6.25uS

驱动时、电源开关在两个连续换向周期内处于打开状态、在 本例中具有适当的定序、持续12.5uS。

Q1)上述关系是否正确?

其中一个电源开关在两个换向步骤中打开、而2个电源开关将在该时间段内更改状态、这是标准的六步模型。

RC 振荡器设置为181KHZ (标称值、本示例中不包括容差)、clk 周期= 5.52uS =>死区时间周期、控制器注入1-2个 clk 周期会导致死区时间为5.52uS、最高为10.5uS

Q2)以下内容是否正确?

两个换向周期 =  死区时间+电源开关导通时间

电源开关导通周期= 12.5uS -(n*5.25us)如果 n=1或2、则电源开关导通周期为7.25uS 至 2uS 的低电平。

Q3)什么电源开关也应用死区时间;1)两个中转器件或2)只是延迟电源开关开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    我将会回答一些问题、因此如果我错过了一些问题、请提醒我。

    数据表中的防跨导部分会尝试对此进行介绍。

    确保输出在至少2个开关周期内处于打开状态。 但是、这并不意味着如果他们不应该这么做、他们就会保持高电平、而只是提供了最小值。 两个开关周期是"死区时间"、

    对于16K 电机速度、您的每旋转速度为62.5us、每旋转将有6次转换、即每次转换10.4us。 clk 周期必须至少为该时间的一半、因此 clk 周期为5.2 us。 这对应于192kHz 的 clk 频率。

    通常以 RPM 为单位进行此操作更容易、因为您只需将 RPM 除以5即可。

    如果您愿意、两个时钟周期将是最短的"开/关时间"。

    该死区时间适用于所有转换。

    谢谢、
    Daniel